结果:找到"电源 求购",相关内容1000条
- 采购需求相关功能不连贯,希望改进
- 在采购需求中,用户可以对商品进行分类,来满足一个BOM中,有多个供应商的问题,可以分别对商品分类,最后各个供应商的商品集中清点后进行采购,但是,供应商只显示两个,一个是立创商城,一个是非立创商城,那不是立创商城的产品怎么再次进行分类,分为不同的供应商呢?将采购需求加入采购列表中却可以筛选不同的供应商清单,那这样讲是不是功能不是连贯的呢?希望可以的话进行改进还有就是现在批量选择商品的时候,所有表格都一样,点击商品编号旁边的批量选中的那个√,只能选中一页的商品,这个可能是每个人的思考逻辑不一样,没关系,但是,批量选中第一页的商品后,再切换到第二页后,第一页选中的商品就又自动清除选中了,这是什么逻...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 采购需求 发帖人:张zhang 发帖时间:2024-02-07 15:18:00
- 【FAQ】如何查看已完成/已关闭的采购需求?
- 在采购需求列表中,“处理中”、“已完成”和“已关闭”的采购需求是默认隐藏起来的,展示出来需要通过“需求状态”进行筛选。点击“需求状态”一列后的倒三角筛选符号,将“处理中”/“已完成”/“已关闭”勾选上,点击确定,即可将对应状态下的商品全部展示出来。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:23:00
- 【FAQ】如何将立创商城购物车里的商品同步到立创ERP系统中?
- 登录立创ERP后,点击右上角的名称→切换企业在企业卡片中,将需要设置同步的企业的“允许查看购物车商品”、“允许修改购物车商品”两个开关打开设置完成后,本账号在立创商城购物车里的商品将同步到立创ERP的采购需求-立创商城购物车列表中。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:15:00
- 【FAQ】手动新增采购需求的几种方式和应用场景
- 手动新增采购需求的几种应用场景和操作方式:1.新增需求商品常用于灵活备料,例如工程师想要购买少许物料进行研发、测试时,或生产异常需要补料时,只需要新增采购需求填写采购数量,采购员便能接收到由商品列表新增的采购需求,快速生成采购订单。点击【新增】→【新增需求商品】在商品列表中找到需求商品(可多选),选中后点击【下一步】选择“采购目标仓库”,输入“采购需求数量”,最后点击【确定】,需求商品就被添加到列表中了。2.导入BOM物料常用于工程师研发备料,可引用已经创建好的BOM表,整单或部分商品进行增加,免去与采购人员在物料确认上的沟通。点击【新增】→【导入BOM物料】在BOM列表中找到需要采购物料的...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购需求 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 16:50:00
- 求电源开关相关的电子资料
- 求电源开关相关的电子资料求电源开关相关的电子资料
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 求电源开关相关的电子资料 发帖人:WWWFFFF 发帖时间:2021-10-27 19:03:00
- 【求助】type-c接口异常积热,求助
- 如图,是一个设备的原理验证电路,所以有一些跨线电阻;原理图分别是type-c接线,tp5400充放一体锂电池芯片,实际线路,引脚积热碳化情况;实测是PCB引脚下方积热,引起碳化,拆掉的type-c母口完好无损;嘉立创打2层板,打来的5张板子原样烧了3个;后面的电路是32u4带9个ws2812b,亮度25%,tp5400出口电流40mA,无其它电路;外部5V输入和tp5400的Vout完全隔离;然而这个type-c接口焊点下面的板层积热烧了,并且都是烧的同一侧,就是pcb图中右侧的那个;用刀片撬开右侧VCC引脚不焊接,左侧没有积热问题;求助这个电路哪里有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: type-c 电源 tp5400 求助 发帖人:恏吢眼丶奻秂 发帖时间:2021-06-13 14:04:00
- 求购LPC936
- 一个老的项目,还有一些需求,用到P89LPC936芯片,不知哪位大虾手里还有这颗料?如果有,需要购买一批!
- 所属专栏: 器件替换 标签: 求购LPC936 发帖人:yaofu 发帖时间:2020-07-30 09:52:00
- 全程包邮+满减!最划算的海外代购没有之一!
- 元器件也能代购?代购≠贵如何买到物美价廉好货?立创商城海外代购空!前!钜!惠!先领券再下单最高单笔减500元!更享全程包邮!>>点击领券<<30元优惠券(满399元可用)180元优惠券(满1999元可用)500元优惠券(满4999元可用)活动时间:2018.12.24.-2019.1.10>>立即下单<<活动规则:①本次活动优惠券使用范围为海外代购模块,单个客编每张优惠券限领1次;②折扣等使用后商品金额须达到优惠券满减条件(不含运费);③本次活动订单全程包邮:包邮支持顺丰经济、京东、EMS、优速、跨越速运等多种快递,不支持顺丰标准快递,不支持港...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 代购 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-24 11:05:00
- 求购晶振52.85MHz
- 如题
- 所属专栏: 器件替换 标签: 求购晶振52.85MHz 发帖人:秋淋夜雨 发帖时间:2017-10-15 11:59:00
返回